This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01621:TIDA-01621 -高输出 MOSFET 温度

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01621, DRV110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1466387/tida-01621-tida-01621---high-output-mosfet-temperature

器件型号:TIDA-01621
主题中讨论的其他器件: DRV110

工具与软件:

下图是原理图。 电路功能良好并且能够打开24V 直流电磁阀。 但 MOSFET (原理图中的 Q23)温度上升到130摄氏度。 我认为这不是正常现象、因为保持电流为290mA。 与参考设计相比、唯一的变化是 MOSFET。 SI7414DN 已停产、建议供应商替代的产品为正在使用的 SIS4634LDN。

制动器电压和电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您关注 TIDA-01621参考设计。

    这些 MOSFET 并不是来自德州仪器(TI)、我无法对它们的性能进行评论。

    当制动电流减小时、示波器图上显示的24V 制动电压(黄色)应该会进入 PWM 模式。 请参阅  
    "设计指南"一章 3. .2.1.1 DRV110的运行。  

    您是否能够按照这一章的内容、以同样的方式测试您的设计?

    谢谢。  

    此致、
    Martin Staebler

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否请参考设计指南第3.2.1.1章说明测量点和制动器电压的参考点。

    我实际上断开了 DRV110到 MOSFET 的输出、并使用函数发生器在 PWM 为50% 20kHz 且 MOSFET 温度低于35°C 时驱动 MOSFET 栅极。 仅当由 DRV110驱动时、MOSFET 才会发热。 关于进一步验证 DRV110运行的任何建议。 我希望将制动器电压测量与设计指南相关联。