Other Parts Discussed in Thread: INA186, LMR51450
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR51450 Thread 中讨论的其他器件:INA186、
工具与软件:
在此仿真中、我添加了一个模型 INA186A3。 仿真未运行。 显示以下错误。
错误(ORPSIM-16592):检测到多个包含晶体管或二极管的导入模型。 要对该电路进行仿真、需要至少1个迹线、最多4个迹线。 添加至少一条迹线并再次进行仿真。
我已按照错误日志中的建议添加了2条轨迹。 仿真现在正在运行、但没有获得输出。