This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51450:错误(ORPSIM-16592)

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: INA186, LMR51450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1470216/lmr51450-error-orpsim-16592

器件型号:LMR51450
Thread 中讨论的其他器件:INA186、

工具与软件:

在此仿真中、我添加了一个模型 INA186A3。 仿真未运行。 显示以下错误。

错误(ORPSIM-16592):检测到多个包含晶体管或二极管的导入模型。 要对该电路进行仿真、需要至少1个迹线、最多4个迹线。 添加至少一条迹线并再次进行仿真。

我已按照错误日志中的建议添加了2条轨迹。 仿真现在正在运行、但没有获得输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请分享您观察到的原理图和波形。

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 我尝试仿真的电路。

        

    这就是我得到的误差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于此仿真不包括 LMR51450、因此我将此线程重新分配给 INA186/的相应产品线

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chandru、

    为了从仿真获得输出、您需要添加一个探针(电压、电流等)、以便仿真能够显示某些内容。

    此致、

    Mitch