This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010265:电机参数定义了用例

Guru**** 2937200 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02010, TIDA-010265

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1469099/tida-010265-motor-parameter-defines-use-case

器件型号:TIDA-010265
主题中讨论的其他器件:TIDM-02010

工具与软件:

您好!

我想了解以下电机参数的意义及其对电机运行的影响

USER_MOTOR1_FLUX_EXC_FREQ_Hz

USER_MOTOR1_FREQ_NEARZEROLIMIT_Hz

USER_MOTOR1_FORCE_DELTA_A

USER_MOTOR1_ALIGN_DELTA_A

USER_MOTOR1_FLUX_CURRENT_A

USER_MOTOR1_扭 矩_CURRENT_A

USER_MOTOR1_ACCEL_RUN_Hzps

USER_MOTOR1_SPEED_FS_Hz

USER_MOTOR1_GAIN_SPEED_LOW_Hz

USER_MOTOR1_GAIN_SPEED_HIGH_Hz

 这些参数有什么作用? 我们是否使用对齐方法来查找转子位置? 那么我们为什么需要在此处使用 IPD 设置?

以及为什么存在 USER_MOTOR1_Ls_d_COMP_COEF、 USER_MOTOR1_Ls_q_COMP_COEF、 USER_MOTOR1_LS_MIN_NUM_COEF 等其他参数、以及 TIDA-010265参考设计中使用的许多其他参数、TIDM-02010参考设计中未使用这些参数。 这两种情况下电机控制软件应该相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nilesh

    这是因为该软件从通用电机控制软件移植而来、  在启动时没有用于查找转子位置的函数、或者 至少未进行验证。

    265和210软件应略有不同。

    此致

    海利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hely、

    您能说明一下我所提到的参数定义的定义或用途吗? 我们有没有介绍这些参数的文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nilesh

    我只了解其中的一部分、但 C2000 BU 应可向您解释。

    此致

    海利