This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010042:在基于 TIDA-010042 MOSFET 的设计中、交错降压转换器的一个相位会比另一个相位发热

Guru**** 2964230 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1463136/tida-010042-one-phase-of-interleaved-buck-converter-is-getting-heated-than-other-in-tida-010042-mosfet-based-design

器件型号:TIDA-010042

工具与软件:

您好!

在基于 TIDA-010042 MOSFET 的设计中、一相交错比另一相加热、我假设可能是由于两相电流不平衡造成的、在调整两相的占空比(各相被分别指定占空比)时、观察到温度稍有均衡、这种温差的真正原因是什么、如何解决两相电流不平衡的问题、如果是电流不平衡的原因、 导致此问题的原因是什么?要正确平衡两相之间的电流、我应该遵循哪些设计注意事项。

此致、

Cyril

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cyril:

    两相之间的温差是多少?

    您可以考虑以下几个原因:

    1.布局不平衡,例如,一个相位有更多的多边形。

    2.不同的参数在零件, MOSFET ,电感器

    3.流过两相的不同电流

    您可以首先在两个相位中探测两个电感器的电流、查看电流是否是问题所在。 如果电流是问题、您可以考虑的一种解决方案是:添加一个用于实现平衡的环路、使用两相电流的差值作为误差信号、然后使用 PI 环路将此电流调整为零。

    谢谢!

    此致、

    Bowen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bowen 的回复、

      当电流为4-5A 时、温差高于5C、并且它将高于此(超过10)@高电流输出

    此致、

    Cyril

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cyril:

    我看到了、您是否探测过电感器中流动的2个电流? 它们有多大的差异?

    谢谢!

    Bowen