Other Parts Discussed in Thread: LM5171, LM5171EVM-BIDIR
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5171-Q1 主题中讨论的其他器件:LM5171、 LM5171EVM-BIDIR
工具与软件:
我将使用 LM5171设计一个升压电路、以将5V 至12V 的输入电压(Vin)升压。 我正在使用连接到 Vin 引脚的外部 VCC 电源(高达12V)以及外部 MOSFET。 我担心的是当输入电压下降到5V 时、VCC 电源也会下降到5V。 我读到、LM5171中的内部 LDO 要求 VCC 至少为6V 才能正常运行、因此 LDO 是否仍能够有效驱动外部 MOSFET、从而为 VCC 生成所需的电压? 您能否澄清 LDO 的运行要求并提出任何改进建议、以确保在 Vin 为5V 时可靠运行?