This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5171-Q1:VCC UVLO

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5171, LM5171EVM-BIDIR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1470263/lm5171-q1-vcc-uvlo

器件型号:LM5171-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5171、 LM5171EVM-BIDIR

工具与软件:

我将使用 LM5171设计一个升压电路、以将5V 至12V 的输入电压(Vin)升压。 我正在使用连接到 Vin 引脚的外部 VCC 电源(高达12V)以及外部 MOSFET。 我担心的是当输入电压下降到5V 时、VCC 电源也会下降到5V。 我读到、LM5171中的内部 LDO 要求 VCC 至少为6V 才能正常运行、因此 LDO 是否仍能够有效驱动外部 MOSFET、从而为 VCC 生成所需的电压? 您能否澄清 LDO 的运行要求并提出任何改进建议、以确保在 Vin 为5V 时可靠运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拿但业、你好!

    你是对的。 为了确保正常运行、VCC 应高于8.2V (VCCUVLO)。 LDO 是一款线性稳压器、输出电压始终小于输入电压。 如果 VCC 由 LDO 提供 Vin 电源、Vin 也应高于8.2V。

    如果您要在 Vin=5V 时获得12V VCC、则需要 SEPIC。 您可以参阅 LM5171EVM-BIDIR 了解原理图。

    您的应用的输出电压和电流是多少? 您可以考虑具有5V VCC 的 LM5125。

    此致、

    Feng