This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPLD801:InterConnect Studio -使用三态输出引脚时仿真失败。

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TPLD801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1469783/tpld801-interconnect-studio---simulation-failure-when-using-3state-output-pin

器件型号:TPLD801

工具与软件:

您好!

当我开始遇到仿真故障问题时、我曾尝试使用 Interconnect Studio 的在线版本尝试利用 TPLD801器件的一些设计思路。 以下是一个错误示例:

它似乎与使用配置为三态输出的引脚有一些关系。 这是我可以制造的最简单的电路、看起来好像重现了问题:

有人可以建议如何解决此问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abel:

    这将需要您进入 ngspice.xdt 文件并进行一些更改、即删除下面突出显示的部分(您可以看到、在搜索"Unahncled output"以查找这些行时、i Ctrl+f 进行了搜索):

    ngspice.xdt 文件位于 C:\ti\interconnectstudio_YOURVERSION\product\source\ti\tpld\.meta\templates 中

    最简单的做法是避免使用三态引脚进行仿真。 即使要进行此更改、仿真器中当前也未编程三种状态功能、因此您无法准确地仿真引脚行为。

    此致!

    Malcolm