This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010240:多组智能电池充电器

Guru**** 2558540 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010240, LM74700-Q1, BQ25750, BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1469354/tida-010240-multi-pack-smart-battery-charger

器件型号:TIDA-010240
主题中讨论的其他器件: LM74700-Q1

工具与软件:

我们目前正在评估 TIDA-010240的电池参考电路、并计划使用两个串联配置的电池供电。

如果只插入一个电池而不是同时插入两个电池、我们是否会注意到任何潜在问题或问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     该系统中是否只会有单个2节(2S)电池组? 目标是否使用此设计中的电源多路复用器部分的单个电池包?

    如果这是目标、可通过移除 顶部电池充电器和与其连接的 LM74700-Q1器件来使用该设计。  

    根据系统要求、 也可以使用 BQ25750等电池充电器(集成了电源路径理想二极管控制器)。 该器件可用于单电池和多电池包设计。 如果仅需要5A 的充电电流、  也可以考虑使用 BQ25798的集成 FET 解决方案。  

    此致、

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的器件可以安装两个电池组、每个电池组可单独更换。 如果只安装了一个电池组、您能否确认系统是否仍能正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清  

    我可以确认仅安装一个电池组后、系统仍然可以正常工作。  

    此致、

    Christian