Other Parts Discussed in Thread: UCC21551
Thread 中讨论的其他器件:UCC21551、 UCC25800
工具与软件:
您好!
我尝试使用 UCC25800作为其电源来模拟 UCC21551栅极驱动器部分、Ucc21551器件工作正常、但我们尝试与 UCC25800集成、它停止工作。 我每次都会看到多种类型的错误。 最常见的是"第1节中没有数据值...、dev/0错误、有时它会运行一段时间、如740E-06、然后停止。
我尝试将 Gmin 调整为1e-10、结果为: 错误(ORPSIM-15159):vSwitch 型号 X_U5.X_OC_UOC_U3_OC_U3_EU3的 Ron 或 ROFF 大于1/GMIN Th_Sel_Sample_Hold_ Th_Sel_Sample_Hold_。
有时:无法打开文档


、如何进行排序您可以确定该原理图中的任何错误、或者请建议仿真配置文件设置以使其正常工作。