This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25800-Q1:当我尝试使用 UCC25800仿真 UCC21551时、不断出现仿真错误

Guru**** 2952540 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1467868/ucc25800-q1-simulation-error-keeps-coming-when-i-tried-to-simulate-ucc21551-with-ucc25800

器件型号:UCC25800-Q1
Thread 中讨论的其他器件:UCC21551、 UCC25800

工具与软件:

您好!

我尝试使用 UCC25800作为其电源来模拟 UCC21551栅极驱动器部分、Ucc21551器件工作正常、但我们尝试与 UCC25800集成、它停止工作。 我每次都会看到多种类型的错误。 最常见的是"第1节中没有数据值...、dev/0错误、有时它会运行一段时间、如740E-06、然后停止。

我尝试将 Gmin 调整为1e-10、结果为: 错误(ORPSIM-15159):vSwitch 型号 X_U5.X_OC_UOC_U3_OC_U3_EU3的 Ron 或 ROFF 大于1/GMIN Th_Sel_Sample_Hold_ Th_Sel_Sample_Hold_。

有时:无法打开文档  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在将两个模型组合在一起之前和进行任何更改之前、请验证您是否可以单独运行每个模型、它们是否按预期运行。

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仅尝试了这两个电路、UCC 25800的电路似乎有一些问题。 UCC 21551 AM 可以无问题地进行仿真。 在这种情况下  、如何进行排序您可以确定该原理图中的任何错误、或者请建议仿真配置文件设置以使其正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Swathin、

    我运行了 不具有同步的 UCC25800-Q1 PSPICE 瞬态模型 、它似乎能够按预期运行、而没有任何仿真错误。 我在 TI 的 PSPICE 上运行了模型。 我建议从该模型开始、使用 UCC25800设计计算器(如果尚未完成)。 因为我指的是一个在我这边工作的模型、所以请从你这边"按原样"运行它、并验证我们是否对齐。 然后仔细修改 TI 设计以满足您的要求...慢慢地逐步检查每个步骤的设计、以确保其仍无错误运行。 例如、我看到您的变压器与 TI 模型不同、因此我不确定您是如何定义关键参数的...看起来您已将16.5μH 定义为磁化电感、但谐振/漏电感是多少?  

    检查您的原理图-从您连接的 pic 中、它显示了一个可能缺失的连接:

    UCC25800瞬态模型 PSPICE 原理图:

    输出电容损耗:

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    感谢我们的回应,我保证两个模特都能独立正常工作。 现在、我再次尝试对它们进行积分、但仍然遇到一些错误

    1.错误(ORPSIM-16583 ):检测到多个包含晶体管或二极管的导入模型。 要对该电路进行仿真、需要至少1个迹线、最多4个迹线。 减少布线数量并再次进行仿真。

    (我将数据收集更改为仅标记、并将探针数量限制为3。)

    2、ERROR (ORPSIM-16550):矩阵解期间浮点计算失败。 可能的解决方案:1)确保所有器件参数均在有效范围内。 2)尝试使用.options limit
    .

    除以零、除以(0.005、0)

    ( 将限制更改为1e10)
      

    但仍然无法运行仿真  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不熟悉您要介绍的错误、但似乎有多个 E2E 帖子。 只需搜索您遇到的错误、然后搜索 E2E ("ERROR (ORPSIM-16583) E2E")。 例如、单击 此处的 E2E 主题。

    Steve