This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:为什么 CC1310时钟源配置不完整、或者由于时钟源配置不同而缺少数据包?

Guru**** 2468170 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1485361/cc1310-why-does-the-cc1310-clock-source-configuration-be-incomplete-or-the-packet-is-missing-due-to-the-different-clock-source-configurations

器件型号:CC1310

工具与软件:

CC1310 I 使用连接到外部24MHz 晶体振荡器、未连接到32K 晶体振荡器、时钟源配置为0x03、SPI 接收包数据将不完整、然后当0x02配置更改时 SPI 接收数据正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    首先、如果您没有32kHz 晶体、则不能选择32kHz 晶体作为 SCLK_LF 的源

    不过、SCLK_LF 不用作 SPI 的时钟源(您在12 MHz 上运行 SPI)、因此我不明白您为何会看到任何不同的行为。

    请提供有关正在运行的硬件的信息(如果您制作了自己的硬件、请指定您使用了哪个参考设计)、并说明您正在使用的 SDK 版本。

    使用 SDK 中的 spiMaster 示例作为起点、并共享您在进行测试时修改的文件。

    还请分享正在工作和正在工作的 SPI 事务的图表(使用示波器或逻辑分析仪)、以便我们看到正在发生什么情况。

    哪个器件用于 SPI 从器件?

    BR

    Siri