工具与软件:
大家好、
目前我正在检查 CC1310无线微控制器。 计划将此芯片用作 UART 无线接口、并且我想使用具有外部偏置的差分输出。 我知道我可以复制参考设计、但我想检查不同频带的值。 那么每个频带的单端阻抗和该芯片(读取芯片系列)的差分阻抗是多少。 我知道这不是一个直接的答案、因为这取决于很多因素、但我想在创建我自己的可能具有错误值的 PCB 之前检查参考设计。
此致、
Teun
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、
目前我正在检查 CC1310无线微控制器。 计划将此芯片用作 UART 无线接口、并且我想使用具有外部偏置的差分输出。 我知道我可以复制参考设计、但我想检查不同频带的值。 那么每个频带的单端阻抗和该芯片(读取芯片系列)的差分阻抗是多少。 我知道这不是一个直接的答案、因为这取决于很多因素、但我想在创建我自己的可能具有错误值的 PCB 之前检查参考设计。
此致、
Teun
尊敬的屯先生:
来自 CC1310数据表(为清晰起见、增加了重点内容):
在德州仪器(TI)的 CC1310EM-7XD-7793参考设计中、从射频引脚到平衡-非平衡变压器和滤波器和天线的最佳差分阻抗是 44 + J15 .
但是、不遵循参考设计并没有真正的优势、如果您能够检查自己的设计、当然也可以以相同的方式查看已发布的 TI 参考设计。
您是否有 EDA 工具可以仿真 PCB 寄生效应并提供供应商 SMD 模型? 较好的方法是仿真给定 TI 参考设计 PCB (考虑供应商 SMD 模型)的射频部分、然后对设计重复此过程、以满足相同的阻抗匹配和滤波器要求。
此致、
Zack