This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:射频阻抗

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1490969/cc1310-rf-impedance

器件型号:CC1310

工具与软件:

大家好、

目前我正在检查 CC1310无线微控制器。 计划将此芯片用作 UART 无线接口、并且我想使用具有外部偏置的差分输出。 我知道我可以复制参考设计、但我想检查不同频带的值。 那么每个频带的单端阻抗和该芯片(读取芯片系列)的差分阻抗是多少。 我知道这不是一个直接的答案、因为这取决于很多因素、但我想在创建我自己的可能具有错误值的 PCB 之前检查参考设计。

此致、

Teun  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的屯先生:

    来自 CC1310数据表(为清晰起见、增加了重点内容):

    在德州仪器(TI)的 CC1310EM-7XD-7793参考设计中、从射频引脚到平衡-非平衡变压器和滤波器和天线的最佳差分阻抗是 44 + J15 .

    但是、不遵循参考设计并没有真正的优势、如果您能够检查自己的设计、当然也可以以相同的方式查看已发布的 TI 参考设计。  

    您是否有 EDA 工具可以仿真 PCB 寄生效应并提供供应商 SMD 模型? 较好的方法是仿真给定 TI 参考设计 PCB (考虑供应商 SMD 模型)的射频部分、然后对设计重复此过程、以满足相同的阻抗匹配和滤波器要求。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zack:

    感谢您的快速响应。 根据您的答案和仅基于阻抗实部(44欧姆)的计算、元件值在容差范围内。 这更多地是检查这些值的想法、而不仅仅是假设这些值对于我们的应用是正确的。 我已经点燃了以下的故事:"假设是所有 f*** ups 的母亲"。 这只是再次检查。

    此致、

    Teun