This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:使用 SysConfig 在 Wi-SUN 项目上启用高 PA

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1492545/cc1352p7-enable-high-pa-on-wi-sun-projects-with-sysconfig

器件型号:CC1352P7
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

嗨、团队:

我有一个 Wi-SUN 工程、我注意到在 SysConfig 中的 TI Wi-SUN FAN Stack 菜单下、似乎有两个选项可以启用高 PA:

您可以说明一下这个主题吗? 我是否需要将两个配置设置为+20dBm 并启用 High PA 复选框以使其正常工作?

提前感谢您。

此致、
Eduardo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eduardo、您好!

    在 Wi-SUN 功率部分中启用20dBm 将会启用20dBm、如生成的无线电设置所示。

    此致、

    Arthur