This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:外壳是否会影响天线的中心频率?

Guru**** 2586895 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1496553/cc1310-does-the-housing-affect-the-center-frequency-of-the-antenna

器件型号:CC1310

工具与软件:

我有一个带有 CC1310和 PCB 天线的定制板。 器件将放置在塑料外壳内、在这种情况下天线特性和中心频率辐射是否受到影响? 如果是、如何纠正它们。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、天线会受到外部塑料外壳的影响、但这取决于所用的确切塑料材料。 要考虑的主要事项是将天线与最终的塑料外壳相匹配。 原型的3D 打印材料和最终塑料材料之间也会存在差异、因为这在很大程度上取决于所使用的塑料。