This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-XDS110ET:CC135x

Guru**** 2572235 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-XDS110ET, CC1352P7, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1494569/lp-xds110et-cc135x

器件型号: LP-XDS110ET
主题中讨论的其他器件: CC1352P7CCStudio

工具与软件:

LP-XDS110ET、即 Launchpad 连接器 P10、在哪个引脚上检测目标的电源?
定制目标板由外部供电。


"IcePick_C:连接到目标时出错:(错误-180 @ 0x0)控制器检测到目标电源丢失。 用户必须为目标打开或连接电源。 (仿真软件包20.1.0.3372)"

我的理解是这样

  •  引脚3 是目标的5V 电源
  •  引脚5 是目标的3.3V 源、也是 使用 Energy Trace 测量电流消耗的引脚。
  •   LP-XDS110ET PCB 上的引脚4和6未连接。

备注:

在 LP-XDS110ET PCB 上、Launchpad 连接器 P10相反:连接器上的引脚1是 PCB 上的引脚19。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    随附了 LP-XDS110ET 的原理图:

    e2e.ti.com/.../LP_2D00_XDS110ET_5F00_SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我最初计划使用  XDS110ET  作为调试器、UART 通信端口和电源(包含功耗估算功能)  CC1352P7  大家电。 然而、在测试过程中、我观察到电力输送和测量不稳定。

    由供电时  XDS110ET 、系统绘制  18mA 、但测量结果不稳定、经常出现错误。 当我切换到独立电源时、这些问题就消失了。

    基于这些调查结果、我得出结论  XDS110ET  不适合在本应用中用作可靠的调试器和功耗估算工具。

    Eclipse.buildId=4.23.0.I20220308-0310

    java.version=11.0.13

    java.vendor=Eclipse Adoptium

    引导加载程序常量:OS=Win32、ARCH=x86_64、WS=Win32、NL=en_US

    框架参数:-product com.ti.ccstudio.branding.product

    命令行参数:-OS Win32 -ws Win32 -arch x86_64 -product com.ti.ccstudio.branding.product

    com.ti.ccstudio.debug

    信息

    Sun Apr 06 09:23:49 MDT 2025

    DS_ERROR:IcePick_C:错误:(错误-261 @ 0xFFFFFEFB)接收到来自 XDS110的无效响应。 (仿真包9.13.0.00201)