This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:模拟射频传输 IC?

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1497025/cc1101-analog-rf-transmission-ic

部件号:CC1101
主题:TLV320AIC3204中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

TI 是否有一个 IC 可以让我在输入端传递模拟音频、以便通过射频发送?

然后我需要在另一端匹配的射频接收 IC。。。 可以做至少300英尺的东西?

谢谢、

Benoit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    此处的主要问题是所需模拟音频的质量。 这将确定通过射频发送数据所需的数据速率。 模拟音频必须先通过音频编解码器、然后再进入无线电芯片。

    建议查看论坛中提供的各种音频编解码器: e2e.ti.com/.../audio-forum

    一旦您确定了音频质量要求所需的数据速率、我们就可以了解哪种对讲机最适合。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的快速答复。 实际上、我的音频 编解码器是 TLV320AIC3204。 我有一个 PDM 麦克风连接在它,目前,我通过耳机输出 HPL 听到它。 我的质量设置为48kHz、我可以将其设置为任何可用的比特率(16、20、24和32)。

    这就是 我想要通过 射频链路发送的 HPL 上的模拟信号。

    让我知道这是否更清楚。

    谢谢、

    Benoit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    48 kHz 和 32位: 1536 kbps -> 192 kBaud。

    那么灵敏度将是868 MHz、250kBaud:-95dBm

    使用 TI 范围估算器: https://www.ti.com/tool/RF-RANGE-ESTIMATOR

    使用下面在距离估算器工具中使用的参数、预计距离为230-368m。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、该范围会很好!

    Benoit