This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1352P7:使用 Silabs 边界路由器测试 wi-sun 互操作性-安全性和 phy 配置设置

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1501279/lp-cc1352p7-testing-wi-sun-interop-with-silabs-border-router---security-and-phy-configuration-settings

器件型号:LP-CC1352P7
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:


您好、

我是印度地区。 无法在 sys config 窗口中找到合适的配置设置。

例如、信道计划 ID 40不可在 syscfg 中选择任何可用的信道、以此类推。



以下是 SiLabs 配置呼吸文件中使用的参数:

另外、我认为我可能必须在"wisun_certificates.h"文件中应用新的根证书、客户端证书和客户端密钥更新、对吧?

感谢对此的指导。

谢谢

Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthik:

    我不确定 SiLabs 频道计划 ID 我认为匹配配置最简单的方法是为 SiLabs 和 TI 选择相同的区域和模式。  
    然后、您可以检查 SiLabs 使用哪个通道映射、并将其与 TI SysConfig 通道选择相匹配。
    默认情况下、在 TI SysConfig 中、根据区域和模式、会启用所有允许的通道。

    是、您需要更新证书文件、以便两个器件共享相同的证书。

    请告诉我、您是否可以使用这种方法连接设备。

    此致、
    Theo