This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1352P7:使用示例工程设置 Wi-SUN FAN

Guru**** 2747345 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1500875/lp-cc1352p7-setting-up-wi-sun-fan-using-example-projects

器件型号:LP-CC1352P7

工具/软件:

您好、

我正在尝试通过网络上的以下文档来启动边界路由器和节点通信:

https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AQ43bVrHhe7o7BTHhal9Cw__com.ti.SIMPLELINK_ACADEMY_CC13XX_CC26XX_SDK__AfkT0vQ__LATEST

SDK:

CCS 版本:版本:20.1.1.8__1.7.1

硬件:LP-CC1352P7-1开发套件

请检查执行任务1中的以下快照以启动边界路由器应用:

1.闪存示例代码时,控件不会切换到主功能。 在调试模式下刷写代码时也会发生同样的情况。

2.以下是显示错误的命令行输出:

不知道这里有什么问题。 有人能帮我解锁吗?

谢谢

Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthik:

    当您刷写工程时、似乎会发生非常奇怪的情况、遗憾的是、我自己从未见过。
    这似乎是一个很好的例子。

    我建议您下载 CCS12.8.1: https://www.ti.com/tool/download/CCSTUDIO/12.8.1 并使用它刷写电路板。
    这将向我们显示 IDE 是否是问题。

    除此之外、您还更改了 LaunchPad 上的任何跳线设置(您可以发送图片)吗?

    此致、
    Theo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Theo:

    已安装 CCS12.8.1。 能够获得响应:

    看起来像 IDE 问题(使用20.x 版本)。 请相应地更新文档。

    运行示例并在我发现任何问题时保持发布。

    谢谢

    Karthik