This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:双 Sub-1GHz 射频链

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352R, CC1352P, CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1490278/cc1352r-dual-sub-giga-rf-chain

器件型号:CC1352R
主题中讨论的其他器件: CC1352PCC1350

工具/软件:

您好:
我想使用频率为915MHz 和433Mhz 的 CC1352。 (不同时-但支持这2种配置)
我知道 CC1352可以调谐低于千兆个频率、但每个频率都有不同的推荐滤波器链。
我的问题是  针对该用例的推荐设计是什么? 还是应该使用支持2千兆位以下输出的不同 IC?

提前感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    建议对 CC1352R 使用两种单端配置;一种用于915 MHz、另一种用于433 MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 能否分享单端模式下每个频率的推荐链设计?

    这就是我知道的差分用途设计:
    915MHz:

    433MHz:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我将在星期一就建议的拓扑进行回复;CC1352P 是一种选项吗? 您的时间范围是多少? 这有助于确定应给出什么建议。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    如果 CC1352P 与 CC1352R (寄存器等)固件兼容、则可以选择它。

    正在等待您的回答、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您有建议吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ofer:

    抱歉耽误您的时间、我在内部阐述了915 MHz 单端拓扑、然后提供了原理图和 BOM。


    另一个问题:您是否会将0402或0201 SMD 元件尺寸用于射频路径?

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Zack、
    仅限0402

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ofer:

    我们最新的初始设计是针对0201元件尺寸开发的(请参阅  第2.4款 一半  SWRA814  (SimpleLink CC131x 和 CC135x 系列硬件迁移指南) https://www.ti.com/lit/swra814 、原因可能会导致性能差异)。

    我将采取的最具时间效益的方法是使用下面的初步设计作为起点。 尽管433 MHz BOM 已规定用于 CC1350、但这应仍然有效。

    433 MHz BOM (忽略2.4GHz 路径):

    对于868/BOM、中提供了915 MHz  第2.3.1节 一半  SWRA640  (CC13xx/CC26xx 硬件配置和 PCB 设计注意事项): https://www.ti.com/lit/swra640:

    为了更大限度地降低风险、对于868/BOM 915 MHz、我会在 C2之后(在并联电容器 C3之前)添加一个额外的串联电感器、并暂时将其标记为0r、这样便可提高设计灵活性。 这意味着433 MHz 和868/PWM 的基本拓扑是相同的915 MHz (这也简化了布局)。  

    这一点早已忘记、但如果新的 BOM 订单量不大、我们无法分配大量资源来优化它、因此我想了解可以做些什么。 由于这是复活节假期(国庆节),我将需要继续跟进这一下周。

    此致、

    Zack