Other Parts Discussed in Thread: CC1101
工具/软件:
我正在尝试检测来自 TPMS 传感器的433MHz 信号。
我要将 CC1101设置为直接模式、因为我希望在 MCU 上的软件中处理所有原始信号。
我可以看到一吨脉冲通过 CC1101上的 gpo0引脚传入 MCU。 我确信其中大部分是噪声、因此我需要使用 RSSI 来检测何时发送信号。
我可以在日志输出中看到 RSSI 值、始终约为0xA5。
当我知道我正在发送来自 TPMS 传感器的信号时、这不会改变。 我的 PC 上运行了另一个应用程序、它显示 TPMS 传感器数据、因此我知道它实际上正在发送一些内容。
该器件配有12英寸的 CC1101天线。
我是否可以在 RAW Direct 模式下获得 RSSI、或者是否必须在 CC1101上设置某种数据包设置?