This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:从其他设备传输时 RSSI 没有变化

Guru**** 2814225 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1503508/cc1101-rssi-not-changing-when-i-transmit-from-my-other-device

部件号:CC1101

工具/软件:

我正在尝试检测来自 TPMS 传感器的433MHz 信号。

我要将 CC1101设置为直接模式、因为我希望在 MCU 上的软件中处理所有原始信号。

我可以看到一吨脉冲通过 CC1101上的 gpo0引脚传入 MCU。 我确信其中大部分是噪声、因此我需要使用 RSSI 来检测何时发送信号。

我可以在日志输出中看到 RSSI 值、始终约为0xA5。

当我知道我正在发送来自 TPMS 传感器的信号时、这不会改变。 我的 PC 上运行了另一个应用程序、它显示 TPMS 传感器数据、因此我知道它实际上正在发送一些内容。

该器件配有12英寸的 CC1101天线。

我是否可以在 RAW Direct 模式下获得 RSSI、或者是否必须在 CC1101上设置某种数据包设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应以实施 RSSI 的方式获得 RSSI。 但即使您只接收到噪音、RSII 电平也应至少有10dB 的变化。  

    您应该检查 CC1101是否处于饱和状态: www.ti.com/.../swra147b.pdf

    您应该检查 RX 和 RX 器件之间是否存在频率偏移。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    目前、一级专家已离职。 一旦他们返回,他们将回答你的问题。  

    谢谢、
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我期待着他们的回应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    TheGhostOf 所述、您是否检查了 CC1101是否饱和? 使用  两个仪表组寄存器。

    此致、

    Arthur