This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:Wi-SUN:如何加快加入流程?

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1502710/cc1352p7-wi-sun-how-to-speed-up-joining-process

器件型号:CC1352P7

工具/软件:

您好、

我当前使用的是使用 SimpleLink CC13xx CC26xx SDK - 8.30.01.01的 Wi-SUN CoAP 节点工程。

这是当前的 Wi-SUN FAN 堆栈配置:

设备加入网络大约需要2分钟、看起来很长。

是否可以缩短这一时间?

提前感谢您、
Eduardo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    目前、一级专家已离职。 一旦他们返回,他们将回答你的问题。  

    谢谢、
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eduardo:

    使用的配置将允许最短的加入时间(网络配置文件可最大限度地提高响应速度和快速加入速度)。

    Wi-SUN 加入流程在以下位置进行了说明: https://dev.ti.com/tirex/explore/content/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_8_30_01_01/docs/ti_wisunfan/html/wisun-stack/join_process.html#

    您可以看到、它需要完成多个级。 尤其是第2阶段需要一些时间。 当您检查重新加入时间(在与网络关联后重新启动路由器节点)时、您将看到时间的差异。 另一个因素是通道数量、因为在第一级、器件需要首先使用异步消息交换来交换跳频信息。

    由此、您可以尝试两件事。  
    1.限制信道映射。
    2.增加数据速率(Wi-SUN 模式下速度更快)。

    但这当然要以稳健性和范围为代价。

    此致、
    Theo