This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:CC1352R1

Guru**** 2342730 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1498187/cc1352r-cc1352r1

器件型号:CC1352R
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好团队:

在迁移到simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_8_30_01_01 SDK 的过程中、我遇到了如下所示的错误。 您能否帮助解决此问题?

说明资源路径位置类型
xdc.tools.configuro:错误:找不到平台软件包'ti.platforms.simplelink'。 TI 平台不再以 XDCtools (C:\ti\xdctools_3_62_00_08_core)的形式发货。 请确保您使用的是3.30之前版本的 XDCtools、或者您已按照路径"C:/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_8_30_01_01;C:/ti/xdctools_3_62_00_08_core/packages;C:/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_8_30_01_01/source;C:/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_8_30_01_01/kernel/tirtos/packages;C:/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_8_30_01_01/kernel/tirtos7/packages;C:\ti\xdctools_3_62_00_08_core/packages"添加了包含平台支持的产品。 检查此路径是否为包含必要平台支持的目录命名、以及平台名称是否拼写正确。 .xdchelp /adc 行52 C/C++问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Priya:

    SDK 不再支持您尝试使用的 tirtos 版本 TI-RTOS 6 (也称 BIOS 6)。 我们目前支持 TI RTOS 7和 FreeRTOS。 如果您想使用 TI RTOS 7、我们在此处提供了迁移指南:

    https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_8_30_01_01/docs/proprietary-rf/proprietary-rf-users-guide/proprietary-rf-guide/index-cc13xx_cc26xx.html 

    谢谢、

    Marie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 根据您的建议、我尝试将编译器更改为 TI Clang V3.2.0.LTS。 但是、我在该过程中遇到了错误。 请找到随附的文件以供参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Priya:

    如果您要使用 SimpleLink F2 SDK 8.30、则需要从 BIOS6迁移到 TI RTOS7。

    我建议先从 SimpleLink F2 SDK 8.30中的示例开始、然后在顶部迁移您的更改。

    谢谢、

    Marie H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从 SimpleLink SDK 8.30中开始使用示例、然后进行了开发迁移。 但是、我会遇到以下错误。 您能否专门帮助我解决此错误?

    说明资源路径位置类型
    xdc.tools.configuro:错误:找不到平台软件包'ti.platforms.simplelink'。 TI 平台不再作为 XDCtools 的一部分提供(C:\ti\ccs1250\xdctools_3_62_01_16_core)。 请确保您使用的是3.30之前的 XDCtools 版本、或者您已按照路径"C:/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_8_30_01_01;C:/ti/ccs1250/xdctools_3_62_01_16_core/packages;C:/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_8_30_01_01/source;C:/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_8_30_01_01/kernel/tirtos/packages;C:/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_8_30_01_01/kernel/tirtos7/packages;C:\ti\ccs1250\xdctools_3_62_01_16_core/packages"添加了包含平台支持的产品。 检查此路径是否为包含必要平台支持的目录命名、以及平台名称是否拼写正确。 .xdchelp /adc 行52 C/C++问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Priya:

    有关从 XDCtools 迁移到 SysConfig 的步骤、请参阅此处的.cfg 到.syscfg 部分:

    https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_8_30_01_01/docs/proprietary-rf/proprietary-rf-users-guide/tirtos/bios7_migration.html

    谢谢、

    Marie H