工具/软件:
我想创建轮胎压力监测系统再学习设备。 我不确定规格是什么。 我正在使用 CC1101消耗 TPMS 信号、这非常有用。
现在、我想知道如何传输将 TPMS 传感器置于学习模式的信号。
有人知道该怎么做吗? CC1101可以用于这种用途吗、或者我是否需要不同的硬件来实现这一点?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我认为它不在传输数据包。
这里是一个视频链接、 该视频显示了 U508设备同时在整个频率范围内传输数据。
它可以同时在315和433系列的 TPMS 传感器上启用 LEARN 模式。
您可以在视频中看到频谱分析仪设置为200MHa 的起始频率和500MHz 的停止。
当我按下 U508器件上的按钮时、会同时产生一个覆盖整个范围以上的信号。
我在特定位置看不到任何可能指示数据的峰值或脉冲。
CC1101能够做到这一点吗?
如果不知道、是否有人知道可以集成的芯片或电路?
我希望熟悉 TPMS 的人能够发出提示音。
我可能完全错了、它正在传输某种类型的数据包。
尊敬的 Tony:
U508确实正在传输某些内容、因此我会尝试修改分析仪设置、或在315 MHz /SmartRF 的 FSK 模式下使用433MHz。
我不知道您将 TPMS 信号发送到哪辆车、但您可能会在该存储库中找到对讲机设置: rl_433/GitHub src master·merban/rtl_433中的 rtl_433/devices/tpms_kia.c ·
否则、您是否尝试过使用该库从 U508捕获信号? GITHUB - ANDI38/TPMS:解码轮胎压力监测系统 TPMS BLE 433MHz CC1101 ESP8266 ESP32
此致、
Arthur
我的计算机上有 RTL_433库和工具、带有 RTL USB 加密狗、U508根本不发送任何内容。 只有 TPMS 传感器在检测到 U508信号时才会发送信息。
我认为 U508只是发送一个载波信号、而不是实际数据。 它同时在多个频率上发送数据。
我没有 SmartRF Studio 7附带的开发套件、因此无法实际进行接收或传输。 我刚刚将 RTL_433与该软件狗一同使用。
有一个对 U508作出响应的完整车辆列表。 它不仅仅是一次一个。 我有几个来自不同汽车的传感器,他们都响应单按钮按下 U508。
我认为它不会以1个频率发送特定的数据。 这与我看到的内容不一致。
您是否自己使用过 U508?
尊敬的 Tony:
我还没有使用 U508。
顺便说一下、我发现您正在讨论的这个唤醒信号可能只是一个125/175KHz 脉冲序列: 如何记录和传输125/175kHz 及类似频率? (Rx/TX)·merban/RTL_433·讨论#2966·GitHub
您是否可以使用频谱分析仪观察该频率? 如果是这种情况、则意味着您无法使用 CC1101生成该代码。 然而、例如、您可能能够使用微控制器将其与计时器/PWM 合成。
如果您需要单芯片解决方案、可能需要查看以下 SoC: CC1352R 数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com
此致、
Arthur