This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:CC1101能否用于传输 TPMS 重新学习信号?

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1505864/cc1101-can-the-cc1101-be-used-to-transmit-the-tpms-relearn-signal

部件号:CC1101

工具/软件:

我想创建轮胎压力监测系统再学习设备。 我不确定规格是什么。 我正在使用 CC1101消耗 TPMS 信号、这非常有用。

现在、我想知道如何传输将 TPMS 传感器置于学习模式的信号。

有人知道该怎么做吗? CC1101可以用于这种用途吗、或者我是否需要不同的硬件来实现这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    如果可以接收信号、这意味着必须已经知道规范的某些部分、并且 CC1101可以与传感器进行通信。

    您也可以将 CC1101用作发送器、因此、如果您找到正确的 TPMS 学习模式数据包格式、则应该能够这样做。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我认为它不在传输数据包。

    这里是一个视频链接、 该视频显示了 U508设备同时在整个频率范围内传输数据。

    youtube.com/.../OGDYhAPWcaE

    它可以同时在315和433系列的 TPMS 传感器上启用 LEARN 模式。

    您可以在视频中看到频谱分析仪设置为200MHa 的起始频率和500MHz 的停止。

    当我按下 U508器件上的按钮时、会同时产生一个覆盖整个范围以上的信号。

    我在特定位置看不到任何可能指示数据的峰值或脉冲。

    CC1101能够做到这一点吗?

    如果不知道、是否有人知道可以集成的芯片或电路?

    我希望熟悉 TPMS 的人能够发出提示音。

    我可能完全错了、它正在传输某种类型的数据包。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    U508确实正在传输某些内容、因此我会尝试修改分析仪设置、或在315 MHz /SmartRF 的 FSK 模式下使用433MHz。

    我不知道您将 TPMS 信号发送到哪辆车、但您可能会在该存储库中找到对讲机设置: rl_433/GitHub src master·merban/rtl_433中的 rtl_433/devices/tpms_kia.c ·

    否则、您是否尝试过使用该库从 U508捕获信号?  GITHUB - ANDI38/TPMS:解码轮胎压力监测系统 TPMS BLE 433MHz CC1101 ESP8266 ESP32

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的计算机上有 RTL_433库和工具、带有 RTL USB 加密狗、U508根本不发送任何内容。 只有 TPMS 传感器在检测到 U508信号时才会发送信息。

    我认为 U508只是发送一个载波信号、而不是实际数据。 它同时在多个频率上发送数据。

    我没有 SmartRF Studio 7附带的开发套件、因此无法实际进行接收或传输。 我刚刚将 RTL_433与该软件狗一同使用。

    有一个对 U508作出响应的完整车辆列表。 它不仅仅是一次一个。 我有几个来自不同汽车的传感器,他们都响应单按钮按下 U508。

    我认为它不会以1个频率发送特定的数据。 这与我看到的内容不一致。

    您是否自己使用过 U508?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:  

    我还没有使用 U508。  

    顺便说一下、我发现您正在讨论的这个唤醒信号可能只是一个125/175KHz 脉冲序列: 如何记录和传输125/175kHz 及类似频率? (Rx/TX)·merban/RTL_433·讨论#2966·GitHub

    您是否可以使用频谱分析仪观察该频率? 如果是这种情况、则意味着您无法使用 CC1101生成该代码。 然而、例如、您可能能够使用微控制器将其与计时器/PWM 合成。

    如果您需要单芯片解决方案、可能需要查看以下 SoC: CC1352R 数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息。 您一直很乐于助人。