This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC113L:如何设置前导字节的数量

Guru**** 2812345 points

Other Parts Discussed in Thread: CC113L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1506656/cc113l-how-to-set-the-number-of-premble-bytes

部件号:CC113L

工具/软件:

如何设置前导 字节的数量? 我在手册的寄存器中没有看到这个配置。  

此致、

黄朝宇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Huang:  

    由于 CC113L 是仅 RX 器件、因此无法配置前导码字节数。 这必须在 TX 端完成。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不明白你的意思。 如果没有使用前导码配置接收? 接收芯片如何确定信号中的前导码是否正确? 您能举个例子来说明吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    前导码模式是接收器用于位同步的仅由1和0组成的交替序列。  实际的同步 在 SYNC 字中执行、该字 是 SYNC1和 SYNC0寄存器中设置的一个两字节值。

    同步字可配置为: