This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-CC1120-90:CC1120EM-868-915-RD

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1120, CC1190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1503355/boostxl-cc1120-90-cc1120em-868-915-rd

部件号:BOOSTXL-CC1120-90
主题中讨论的其他部件:CC1120CC1190

工具/软件:

大家好!

我正在使用处理一个项目 CC1120 结合使用 CC1190射频前端模块 。 我需要两个 通过射频发送和接收数据 。 要控制前端、请执行以下操作:

  • 期间 开始 启用 PA 禁用 LNA
  • 期间 接收 启用 LNA 禁用 PA

我通过控制 PA 和 LNA 外部 GPIO (从我的 MCU、而不是 CC1120 GPIO)。

问题:

如果我在 TX 和 RX 之间直接切换 PA/LNA 控制逻辑、 射频通信无法可靠地工作 。 但是,如果我 插入延迟(例如、200ms) 在从 TX 切换到 RX (或从 RX 切换到 RX)之间、它可以正常工作。

我的问题:

我是否应该考虑与 CC1120或 CC1190相关的任何配置或时序限制 减少开关时间 之间的区别?

该延迟是由于以下原因导致的:

  • CC1190内部电路的稳定时间?
  • 射频路径稳定的时序要求?
  • CC1120状态转换延迟?

如果有任何关于在不增加较大延迟的情况下提高 TX/RX 开关可靠性的建议、我将不胜感激。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    如果我在 TX 和 RX
    之间直接切换 PA/LNA 控制逻辑

    您恰好在何时设置 IO 控制 PA/LNA? 或问一点不同、如何确定通过 TX 或 RX 来更改 GPIO?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的重播、

    调用 STX 命令后、我检查 CC1120的状态是否正常、然后将模式从 TX 切换到 RX。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想您有两个 CC1120 + CC1190模块在 RX 和 TX 之间切换? 如何在链路的另一侧从 RX 切换到 TX?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有两组 CC1120+CC1190模块、需要在两个电路板之间发送和接收、在两个电路板中、传输完成后、我会禁用 PA 并在两个电路板中启用 LNA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavanakumar:

    您肯定需要添加延迟、并且 PA 需要一些斜升时间。

    此致。

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC1190数据表中提到了600ns 的延迟、但它在传输后仅工作200ms 的延迟时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavanakumar:

    您能否发布在 CC1190上使用的寄存器设置?

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    {IOCFG3、0x02}、

    {IOCFG2、0x00}、

    {IOCFG1、0xB0}、

    {IOCFG0、0x73}、

    {SYNC3、0x8F}、

    {SYNC2、0x9F}、

    {SYNC1、0x7F}、

    {SYNC0、0x9F}、

    {SYNC_CFG1、0x0B}、

    {SYNC_CFG0、0x14}、

    {DIRECTION_M、0x48}、

    {MODCFG_DEV_E、0x0B}、

    {DCFILT_CFG、0x15}、

    {PREAMP_CFG1、0x18}、

    {FREQ_IF_CFG、0x3A}、

    {IQIC、0x00}、

    {CHAN_BW、0x14}、

    {MDMCFG0、0x05}、

    {SYMBOL_Rate2、0x63}、

    {symbol_rate1、0xA9}、

    {SYMBOL_RATE0、0x2A}、

    {AGC_REF、0x24}、

    {AGC_CS_THR、0xEF}、

    {AGC_CFG1、0xA9}、

    {AGC_CFG0、0xC0}、

    {FIFO_CFG、0x00}、

    {SETTING_CFG、0x0B}、

    {DEV_ADDR、0x43}、

    {FS_CFG、0x12}、

    {PKT_CFG2、0x04}、

    {PKT_CFG1、0x15}、

    {PKT_CFG0、0x20}、

    {PA_CFG2、0x77}、

    {PA_CFG1、0x56}、

    {PA_CFG0、0x7E}、

    {PKT_LEN、0xFF}、

    {IF_MIX_CFG、0x00}、

    {FREQOFF_CFG、0x20}、

    {FREQ2、0x6C}、//频率设置为866MHz

    {FREQ1、0x40}、

    {FREQ0、0x00}、

    {FS_DIG1、0x00}、

    {FS_DIG0、0x5F}、

    {FS_CAL1、0x40}、

    {FS_CAL0、0x0E}、

    {FS_DIVTWO、0x03}、

    {FS_DSM0、0x33}、

    {FS_VC0、0x17}、

    {FS_PFD、0x50}、

    {FS_PRE、0x6E}、

    {FS_REG_DIV_CML、0x14}、

    {FS_SPARE、0xAC}、

    {FS_VCO0、0xB4}、

    {XOSC5、0x0E}、

    {XOSC1、0x03}、

    {RFEND_CFG1、0x3F}、

    {RFEND_CFG0、0x30}、

    {FIFO_CFG、0x66}、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid="569884" url="~/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1503355/boostxl-cc1120-90-cc1120em-868-915-rd ]i 通过控制 PA 和 LNA 外部 GPIO (来自我的 MCU、而不是 CC1120 GPIO)。

    虽然您不使用 CC1120 GPIO 来控制 PA、但您是否可以启用这些 GPIO、以便查看 CC1120如何  相对于您自己的 MCU 控制引脚触发它们?

    为了缩短 RX 和 TX 之间切换的时间、您是否已查看 TXOFF_MODE 和 RXOFF_MODE 设置?

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 CC1120中、TXOFF_MODE 和 RXOFF_MODE 设置如何确定器件在发送或接收后进入的模式? 它应该保持在 TX 模式还是切换到 RX 模式?但我怀疑启用 PA 进行发送需要多长时间、以及需要多长时间启用 LNA 进行接收。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavanakumar:

    用户指南中详细介绍了这些设置、因此根据您要执行的操作、您当然可以对它们进行配置。

    对于另一个问题、查看 CC1120 PA/LNA GPIO 引脚一定有助于了解您需要多长时间才能使 PA 和 LNA 处于开启状态。

    此致、

    Arthur