主题中讨论的其他部件:CC1120、 CC1190
工具/软件:
大家好!
我正在使用处理一个项目 CC1120 结合使用 CC1190射频前端模块 。 我需要两个 通过射频发送和接收数据 。 要控制前端、请执行以下操作:
- 期间 开始 我 启用 PA 和 禁用 LNA 。
- 期间 接收 我 启用 LNA 和 禁用 PA 。
我通过控制 PA 和 LNA 外部 GPIO (从我的 MCU、而不是 CC1120 GPIO)。
问题:
如果我在 TX 和 RX 之间直接切换 PA/LNA 控制逻辑、 射频通信无法可靠地工作 。 但是,如果我 插入延迟(例如、200ms) 在从 TX 切换到 RX (或从 RX 切换到 RX)之间、它可以正常工作。
我的问题:
我是否应该考虑与 CC1120或 CC1190相关的任何配置或时序限制 减少开关时间 之间的区别?
该延迟是由于以下原因导致的:
- CC1190内部电路的稳定时间?
- 射频路径稳定的时序要求?
- CC1120状态转换延迟?
如果有任何关于在不增加较大延迟的情况下提高 TX/RX 开关可靠性的建议、我将不胜感激。
谢谢!