This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:cc1352p7-4

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652P7, SYSCONFIG, CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1504596/cc1352p7-cc1352p7-4

器件型号:CC1352P7
Thread 中讨论的其他器件:CC2652P7SysConfig、

工具/软件:

我在  工程中使用了带有 VSWA2-63DR 射频开关的 cc2652p7板  

我使用示例代码 CC1352p7-4  

在 SYS CONFIG RF 开关中、我需要更改 vswa2-6drrf 开关 、其中 dio 9用于 Tx 数据、dio 12用于 Rx 数据  

我需要将 TX 的射频开关设置为高电平、将 Rx 的射频开关设置为低电平  

在示例 RF UART 桥接器代码中如何更改引脚  

您能写一个 代码来设置射频开关吗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kuraravel:

    为此、您必须在 SysConfig 中创建定制电路板:


    并将器件切换到 CC2652P7:

    然后、您必须将 rfAntennaCallback 方法复制到应用程序中的某个位置、以解决出现的构建问题。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuraravel、

    Arthur 对使用定制板有正确的想法、 考虑到这两种器件是二进制兼容的、您可以使用原始 CC1352P7器件设置。  在原始 SysConfig 文件中、从输出文件视图 ti_drivers_config.c 预览复制 rfDriverCallbackAntennaSwitching 函数以粘贴到应用程序中(相应地删除 weak 属性)。   在 RF SysConfig 模块中、您可以反转 GPIO 配置的值以减少对 rfDriverCallbackAntennaSwitching 的更改、减少天线开关控制引脚的数量以及设置正确的 GPIO。

    此致、
    Ryan