This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:CC1310系统复位类型

Guru**** 2562180 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1489289/cc1310-cc1310-system-reset-type

器件型号:CC1310

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:  

当 CC1310系统复位发生时、  RESETCTL 寄存器将运行复位类型。

您能否澄清一下每种复位类型的触发条件是什么?

指定

0h =上电复位  

  导致上电复位记录的 VDDS 变化幅度是多少?

1h =复位引脚

2h = VDDS 上的欠压检测  

 VDDS 变化的幅度将触发在 VDDS 上记录欠压检测?

3h = VDD 上的欠压检测

 VDD 中 触发在 VDD 上记录欠压检测的变化幅度是多少?

4h = VDDR 上的欠压检测

 VDDR 中 触发在 VDDR 上记录欠压检测的变化幅度是多少?

5h=时钟丢失检测

6h=通过 SYSRESET 寄存器进行软件复位

7h=通过 PRCM 热复位请求进行软件复位

谢谢你。