This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:旁瓣过度上升

Guru**** 2569325 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1507134/cc1312r-the-side-lobes-are-rising-excessively

器件型号:CC1312R

工具/软件:

尊敬的专家:

我们查询了以下 e2e 链接、并按照您的指导方式进行了测试。  

(+) CC1312R:旁瓣过度上升。 -低于1GHz 论坛-低于1GHz - TI E2E 支持论坛

但频谱波形没有变化。 与正常产品相比、侧叶显著升高。

e2e 链接已关闭、我想问您其他 e2e 链接。

是否有其他方法可以减少侧瓣?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Robin、

    我们想了解他们的测试设置。 他们能否分享一个方框图、在看不到侧凸轮的增加时以及在什么时候看到连接? 他们能否包括所有使用的组件、例如电缆、分线器、仪器、衰减器、 等?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego

    我的客户正在使用 CC1312执行电表项目并持续大规模生产。
    但是、发现某些 cc1312中的射频性能有所下降。
    所以我将它更改为 RFC_CMD_TX_TEST_t、由您指导我并进行了测试、但结果是相同的。

    CC1312R:旁瓣过度上升。 -低于1GHz 论坛-低于1GHz - TI E2E 支持论坛

    请告诉我如何进行其他测试、我将对其进行测试并与您分享。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在某些 cc1312中降级。

    这意味着频谱有板对板差异?  

    我还将在 RBW = 1kHz 时使用 CW 进行测试、以便全面了解情况。 我建议提交布局以供审核(Diego 可以发布确切的链接)、它可能与布局相关、通常在某些 VDD 网络上是 xtal 和去耦合。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    在同一电路板上、根据 cc1312、射频性能存在差异。

    我认为这不是布局问题、因为根据 CC1312交换测试、射频性能会有所不同。

    如果我的客户需要、我会请求布局审核。

    我还请客户使用 Smart RFstudio 测量 CW 音调。

    我稍后将分享测试结果。

    谢谢。