This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312PSIP:WB-DSSS 选择

Guru**** 2574905 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1511052/cc1312psip-wb-dsss-selection

器件型号:CC1312PSIP
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我正在寻找在 SysConfig 中选择 WB-DSSS 的正确方法、以便通过中的 rfCarrierWave 示例工程与 TI15.4配合使用  simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_41_00_17

1.选择有什么不同吗 定制 简称 TI 15.4 Stack 例如载波示例? 我在最终应用中使用的是 TI 15.4。

2.如果 定制 然后选择 WB-DSSS 在中 专有协议 下拉列表框或离开 自定义 PHY 设置、868 MHz 频带并在中选择 WB-DSSS  ? 变成0 WB-DSSS 在这里、我必须更改代码中结构引用的名称、如果保留为自定义、则不需要更改代码。 例如  RF_Prop 对进行了更改  RF_prop_custom 指定 TI_RADIO_CONFIG.c 选择 WB-DSSS 时。

那么、我应在此处选择什么?

3.或者我不使用 定制 而是使用 TI 15.4 Stack 因为我的最终应用使用的是 TI 15.4 Stack?

这有什么不同吗? 我已经比较了 ti_radio_config.c、无论上面进行了哪些选择、它们看起来都相同、但覆盖项是不同的名称、我担心一些低级设置会不同。

感谢你的帮助。

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我建议您使用"自定义"选项卡将 WB-DSSS 添加到 rfCarrierWave 项目中。

    TI15.4-Stack 选项卡主要用于 TI 15.4-Stack 示例。 在您的 TI 15.4-Stack 示例中、您应使用 TI 15.4-Stack 选项卡并通过选中 TI 15.4-Stack 选项卡中的"Custom PHY"框来选择 WB-DSSS。

    谢谢、

    Marie H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    谢谢 Marie。 因此,当为 rfCarrierWave 选择自定义时,我离开  自定义 PHY 设置、868 MHz 频带并选择 WB-DSSS  在"专有"下拉框中、或者也更改为"DB-DSSS"? 此下拉框的作用与可在下面选择的 DB-DSSS 完全相同。

    谢谢、

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以将此设置保留为"Custom Phy"设置。

    谢谢、

    Marie H