This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:Wi-SUN CoAP 节点 OAD 片外闪存大小

Guru**** 2564410 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1502794/cc1352p7-wi-sun-coap-node-oad-offchip-flash-size

器件型号:CC1352P7

工具/软件:

大家好:

我想检查 CoAP OAD 项目、并了解我还剩多少空间来构建应用。

我使用 CCS 构建工程、然后转到"View"->"Memory Allocation"、如下所示:

如果芯片有704k、为什么闪存部分仅显示336k 可用? 我缺少什么吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    目前、一级专家已离职。 一旦他们返回,他们将回答你的问题。  

    谢谢、
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eduardo:

    OAD 工程仅显示336k 的原因是我们显示了给定 MCUBOOT 插槽中的可用闪存(在 CC1352P7上为352kb (mcuboot 数据+实际应用)。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    但这意味着我们只能使用该大小来构建应用程序? 还是仍然可以使用闪存的其余部分?

    此致、
    Eduardo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eduardo:

    您可以使用闪存的其余部分、但在这种情况下、您将无法实现片上 OAD、必须使用外部 SPI 闪存。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    但这已经是片外工程。 它是否与片上工程具有相同的闪存配置?

    此致、
    Eduardo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、由于它已经是一个片外工程、因此可以编辑.cmd 链接器文件来编辑 FLASH_SIZE。  

    但您还必须编辑 MCU 引导插槽的大小、很可能还有其他内容:  

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    如何获得正确的 MCU 引导插槽大小来正确配置它? 为了使用 MCU 中的所有可用闪存、需要设置哪些配置?

    为什么片外项目尚未使用最大可用闪存?

    此致、
    Eduardo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    对如何关注此主题有何建议?

    此致、
    Eduardo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eduardo:

    我们仍然在讨论这个主题、我们确实认为在片外情况下、我们应该能够使用整个闪存。

    此致、

    Arthur