This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:选择 HP 会产生错误

Guru**** 2562790 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1510746/cc1352p7-selecting-hp-creates-an-error

器件型号:CC1352P7
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

使用 CCS 版本12.8.1.00005时、一旦选择了 High PA、就会在明显不超出范围时收到一个指出"Frequency Out of Range"的错误、因为我将频率设置为915MHz。

您可以看到、除了779到930频带外、没有选择其他射频。

如果我没有选中 High PA、则项目编译正常并运行。 我认为这是指定使用内置20dBm 放大器的正确方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    您能否介绍一下重现此错误的所有步骤?

    我尝试了以下方法、但没有得到您看到的相同错误:

    1.使用 SimpleLink F2 SDK 8.30

    2.导入 CC1352P7-1 Launchapd、TIRTOS、TI Clang 版本的 rfPacketTx 示例。

    3.打开 SysConfig。 默认设置为868 MHz 和+20dBm (高 PA 勾选)。

    4.将频率更改为915。 没问题。 取消选中并选中 High PA (高 PA)复选框。 仍然没有问题。

    谢谢、

    Marie H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个定制板、我首先选择  CC1352P7-4 Launchpad 作为我的基础、我不知道不支持868频带(915 MHz)。 在我选中 High PA 框之前、问题并没有变得明显。 我使用 CC1352P7-1 Launchpad 制作了一个新工程、并将.syscfg 文件复制到我的工程中、这修复了问题。