This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352P:Wi-SUN 设计

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1512045/launchxl-cc1352p-wi-sun-design

器件型号:LAUNCHXL-CC1352P
主题中讨论的其他器件:CC1352P7

工具/软件:

尊敬的 TI:

我购买了2个开发套件以设置为 TX 和 RX、并针对 ns_node_CC1352P1_LAUNCHXL_tirtos7和 ns_br_src_lp_CC1352P7_1_tirtos7_ticlang 对其进行了编程。

我尝试了不同的组合,但这2至少给我一些数据.

我已经根据您的 Wi-SUN 设置遵循了指令、但我没有传递 ifconfig 命令。 它们来是因为找不到命令。

此外、ns_br 套件会在 RN 的红色和 Grn LED 均亮起时不断闪烁我上的红色 LED。

我还不得不回到 CSS 12、因为论坛建议如果有任何问题、请返回。

这里是两者的屏幕截图。

    

请帮助我进行这些设置、以便我可以继续进行开发和进一步测试。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ali:

    您是否关注了 SimpleLink Academy: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AQ43bVrHhe7o7BTHhal9Cw__com.ti.SIMPLELINK_ACADEMY_CC13XX_CC26XX_SDK__AfkT0vQ__LATEST ?

    红色 LED 闪烁的 LaunchPad 是 CoAP 节点。 它正在寻找一个边界路由器、以便在您打开电源时立即连接到它。  连接到边界路由器后、LED 将变为绿色。 这意味着您只需为其通电。

    边界路由器是指在通电时将红色和绿色 LED 通电的 LaunchPad。 您需要将这个 LaunchPad 连接到 Spinpyel、然后可以使用 "ifconfig up"和"wisunstack start"启动网络。 红色 LED 将变为表示边界路由器已启动网络。

    请注意、如果两个 LaunchPad 连接到同一台笔记本电脑、则将 pySpinel 连接到边界路由器的 COM 端口。

    请再次尝试关注链接的 SimpleLink Academy、如果您有后续问题、请告诉我。

    此致、
    Theo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我已经按照您的说明操作、但您的示例针对不同的 SDK、因此我是否可以针对 CC1352P7-1使用我屏幕截图中的正确文件?

    此致、

    购买了2个开发套件以设置为 TX 和 RX、我针对 ns_node_CC1352P1_LAUNCHXL_tirtos7和 ns_br_src_LP_CC1352P7_1_tirtos7_ticlang 对其进行了编程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ali:

    这些示例存在于所有最新的 SDK 中。 您使用的是哪个版本?

    一般而言、我建议您将 ns_br 项目用于边界路由器、因为它构建得更快、如果要更改 nanostack、只需要 ns_br_src 项目。

    对于路由器节点、我建议您使用嵌入式 ns_CoAP_node 项目运行第一次测试(开机后查找网络)。 相反、如果您使用 ns_node 工程、您还需要将 pySpinel 终端附加到该工程、并使用 i"ifconfig up"和"wisunstack start"启动该工程。

    我建议您在首次设置时严格遵循本培训中的说明、并在运行该设置后进行更改: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AQ43bVrHhe7o7BTHhal9Cw__com.ti.SIMPLELINK_ACADEMY_CC13XX_CC26XX_SDK__AfkT0vQ__LATEST

    请告诉我您是否可以遵循培训并建立联系。

    此致、
    Theo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是 Wi-SUN 版本8.3。 CC13XX CC26XX

    前3行正常、但不能走得更远。

      

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ali:

    请重置电路板、然后在边界路由器上运行命令

    ncpversion

    角色

    ifconfig up

    开始 wisunstack

    请与我分享输出的屏幕截图。

    此致、
    Theo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这是所需的屏幕截图。

    当节点显示此情况时:

    此致、

    Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ali:

    感谢您分享屏幕截图。 节点工作正常。
    对于边界路由器、我看到从 pySpinel 到边界路由器的连接已断开。

    请首先使用器件管理器验证 COM 端口(这是器件打开的两个 COM 端口中的第一个端口)。

    如果您确定 COM 端口正确、但错误仍然存在、请从官方 TI GitHub 存储库 https://github.com/TexasInstruments/ti-wisunfan-pyspinel/archive/refs/tags/TI_WiSUN_STACK_01_00_09.zip 下载最新的 pySpinel 版本

    请将其解压缩、并使用正确的 COM 端口再次运行 spinel-cli.py 脚本。

    此致、
    Theo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,这解决了这个问题,谢谢,新的 pySpinel 解决了这个问题

    我也可以看到另一侧发生的事情。

    此致、

    AliGeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ali:

    很高兴听到这个消息。 很高兴您现在可以运行这些示例。

    如果您对使用提供原生 IPv6接口的 Linux 主机应用程序感兴趣、则可以在此处查看我们的 wfantund 应用程序: https://github.com/TexasInstruments/ti-wisunfantund/tree/release

    如果您有任何其他问题、请再次联系我们。

    此致、
    Theo