This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1312R1:fecMode 的值

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC1312R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1514683/launchxl-cc1312r1-value-of-fecmode

器件型号:LAUNCHXL-CC1312R1

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户使用的是"LAUNCHXL-CC1312R1"。

通过设置"CMD_PROP_RADIO_DIV_SETUP.formatConf.fecMode = 0x9"、可以获得4-GFSK。

在"CC13x2、CC26x2 SimpleLink 无线 MCU 技术参考手册(修订版 G)"中、fecMode = 0x9保留。 可以设置吗?

此致、
正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 O.H.:

    是、这可以进行设置。 SmartRF Studio 7中没有使用4-GFSK 的特征 PHY、因此并未大量记录。

    请注意、若要优化 PHY 设置、您需要执行中概述的步骤  SWRA682  (查找 CC13x0和 CC13x2系列的新 PHY 的设置): https://www.ti.com/lit/swra682

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Zack、

    感谢您的答复。 我明白了。

    此致、
    正常