This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1314R10:改用 cc1314R10

Guru**** 2648525 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC1314R10, CC1312R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1520521/cc1314r10-moving-to-cc1314r10

器件型号:CC1314R10
主题中讨论的其他器件:CC1310CC1312R7

工具/软件:

我们的医疗设备之一使用 TI cc1310微控制器。 我们使用433 MHz 无线通信。
为了有更多的存储空间用于单元测试、我们原本想使用 cc1314R10 Launchpad、但我意识到目前这款新型微控制器不支持433MHz 频段。 另一个问题是 cc1314R10仅支持 Clang 编译器、而不支持我们在旧 cc1310上使用的 armcl。
  • 您是否有433 MHz 支持的时间表?
  • 您是否有使用 armcl 编译器和 TI-RTOS 的 cc1314R10示例?

感谢你的帮助

Errico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Errico:

    感谢您联系我们。 我已将您的问题分配给相关专家、他们应该在一天内回复。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将有一位硬件专家来评论有关43 MHz 频段的问题。

    CC1314R10示例可用于以下编译器:

    GCC、IAR 和 TI Clang

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    CC1314R 支持433 MHz、但这在目前的软件产品中并不明显。

    您是否计划使用输出功率为14dBm 的差分模式?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的应用程序正处于 cc1310的时代、我们正在考虑改用 cc1314R10。

    我们 使用 cc1314R10无法复制此设置:

    //****************************************************************************************************
    //频率:433.92032 MHz
    //偏差:25.000 kHz
    //数据包长度配置:变量
    //最大数据包长度:255
    //数据包长度:20
    //分组数据:255
    // RX 滤波器 BW:98kHz
    //符号速率:50.00000 kBaud
    //同步字长:32位
    //白化:没有白化

    是否有 办法设置此配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我要寻找使用 TI armcl 编译器的任何示例、这与我用于 cc1310的示例相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    计划在将来使用 CC1314R 对433 MHz 进行软件支持、因此这目前包含在我们的后台日志中。 但对于初始设置、请遵循 CC1312R7的设置、该设置完全支持433 MHz 频带。