Other Parts Discussed in Thread: CC1020, CC1200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC1200 主题中讨论的其他器件:CC1020、
工具/软件:
大家好!
・CC1020的输出频带为426MHz。
・BPS (H、L)通过在 DIO 中输入 H 和 L 来控制。
H= 3.3ms、L = 1.68ms
是否可以通过 CC1200接收 CC1020的输出?
此致、
ITO