This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:是否可以接收 CC1020与 CC1200的输出?

Guru**** 2648525 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1020, CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1521545/cc1200-is-it-possible-to-receive-the-output-of-cc1020-with-cc1200

部件号:CC1200
主题中讨论的其他器件:CC1020

工具/软件:

大家好!

・CC1020的输出频带为426MHz。
・BPS (H、L)通过在 DIO 中输入 H 和 L 来控制。
H= 3.3ms、L = 1.68ms

是否可以通过 CC1200接收 CC1020的输出?

此致、

ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    应该可以通过 CC1200接收 CC1020的输出。

    请确保两个器件(数据速率、前导码、同步、数据长度、调制类型、 频率偏差等)。