Other Parts Discussed in Thread: CC2651R3SIPA
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2651R3SIPA 工具/软件:
您好:
以下内容摘录自技术参考手册(请参阅随附的屏幕截图) 
我们正在使用进行开发 CC2651R3SIPA 、并计划使用 32.768kHz 振荡器(非晶体) 与相同 LF 时钟源 。
不同应用 TI-RTOS SYS-BIOS 构建的。
我的问题是:
如果我们将系统配置为使用外部32.768kHz 振荡器作为 LF 时钟(通过 DIO)、该器件是否能够进入待机模式? 或者待机模式是否仅限于 RC 或晶体源?
请作出任何澄清。
此致、
[您的姓名]