This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3SIPA:有关在 CC2651R3SIPA 上使用 TI-RTOS 的外部低频时钟的咨询

Guru**** 2645515 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2651R3SIPA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1520939/cc2651r3sipa-inquiry-about-using-external-lf-clock-on-cc2651r3sipa-with-ti-rtos

器件型号:CC2651R3SIPA

工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我在以下环境下进行开发:

  • MCU:CC2651R3SIPA

  • SDK:simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_41_00_17

  • 操作系统:TI RTOS

我想使用外部 LF 时钟作为32kHz 低频时钟源、而不是 XOSC_LF。 但是、尽管更改了 syscfg 文件中的设置、我仍然无法使其正常工作。 即使连接调试器并启动时、也会显示错误。

我附加了一个 syscfg 文件的屏幕截图。 您能否告知是否需要配置其他设置? 此外、如果需要任何寄存器或其他软件更改来启用外部 LF 时钟、我将不胜感激。

非常感谢您的支持。



此致、
Hiroki Saitoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    再次感谢您的支持。
    我终于能够让系统使用外部低频时钟工作。

    事实证明、该问题与我所使用的 SDK 版本有关。
    我使用的是版本 7_41 、其中的返回类型CCFGRead_EXT_LF_CLK_DIO()定义为 bool 、这导致了问题。

    更新为版本后重新加载 SDK 8_30 、该函数返回预期的 DIO 值、外部时钟配置工作正常。
    我将考虑安装最新的可用 SDK、以确保持续的兼容性和支持。

    再次感谢您的帮助!

    此致、