This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:CC1312R1 GPIO 上的输入钳位二极管允许的最大连续电流?

Guru**** 2645465 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1524823/cc1312r-maximum-allowed-continuous-current-through-input-clamp-diodes-on-cc1312r1-gpios

器件型号:CC1312R

工具/软件:

您好:

我正在使用 CC1312R1F3RGZR 芯片、需要记录通过 GPIO 引脚(二极管到 VDD 和 GND)上内部 ESD 钳位二极管允许的最大*连续*电流的规格。

-数据表提供了电压限值(–0.3V 至 VDD + 0.3V)、这意味着存在钳位二极管。
-然而,它没有规定允许通过这些二极管的最大连续或峰值钳位电流。

请您澄清一下:
1.通过钳位二极管的**最大持续电流**是多少(例如在输入过压条件下使用串联电阻器)?
2. 2 mA 是否被认为是安全的长期运行?
是否有任何专门针对 CC13x2/CC26x2系列提供此信息的官方文档或应用手册?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sergii:

    不建议让电流持续流过钳位二极管。 二极管的目的是保护器件免受静电放电的影响。

    ESD 保护符合数据表中提到的 JEDEC 标准:

    您是否希望电流流过二极管有特定的原因?