This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1314R10:在 CC1314R10上配置433MHz PHY ID 时出现问题

Guru**** 2649005 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1314R10, CC1352P7, CC1312R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1525686/cc1314r10-issue-with-configuring-433mhz-phy-id-on-cc1314r10

器件型号:CC1314R10
主题中讨论的其他器件: CC1352P7CC1312R7

工具/软件:

尊敬的团队:

 我们需要支持在 CC1314R10板上配置433MHz。 目前、我们正在使用 simplelink_cc13xx_cc26xx_SDK_7_41_00_17中 TI 15.4 Stack 的传感器示例。 但是、我们无法将 PHY ID 更改为433MHz。

 我们在 simplelink_cc13xx_cc26xx_SDK_8_30_01_01中检查了同一个示例、发现只有 CC1352P-4和 CC1352P7平台支持433MHz PHY ID。 但是、 simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_41_00_17传感器示例工程没有提及任何硬件限制。

 

 1.由于 TI 15.4 Stack 或 SIMPLELINK SDK 版本中的硬件限制或限制、CC1314R10是否不支持433MHz?

请支持我们与433MHz 配合使用、以提供传感器和收集器示例。

 

此致、
Manivel