This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1312R1:专有射频 169MHz

Guru**** 2646625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1525168/launchxl-cc1312r1-propriety-rf-169mhz

器件型号:LAUNCHXL-CC1312R1

工具/软件:

你(们)好

我有了 cc1312R1 Launchpad、想替换现有的适用于 169MHz 的射频组件。

是否有相应的参考设计/原理图?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    有关 CC13xx 和 169MHz、请参阅以下设计:  

    e2e.ti.com/.../6708.CC1352REM_2D00_XS169_2D00_XS24_5F00_C1.zip

    请注意、我们通常对 169MHz 使用单端配置、因为该频段通常与高功率 FEM 结合使用以产生 27-30dBm 的功率。  

    此致、

      Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Richard

    看看电路(原谅我的无知),独立的 Rx 和 Tx 天线是标准的 169MHz 吗??

    此致

    Moshe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moshe:

    这些端口通常通过 FEM 合并成一个端口、因此通常只使用一个天线。 169MHz 处的天线很大、因此在同一电路板上使用两个大天线不太实用。

    此致、

      Richard