This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:779Mhz 和 amp 的初始化设置;500Kbps

Guru**** 2644745 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1310, LAUNCHXL-CC1310, CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1509447/cc1310-initialization-settings-for-779mhz-500kbps

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件:CC1350

工具/软件:

您好、  

对于我们的产品部署、我们需要将 CC1310 配置为 779~787Mhz 和 500bps。 通过操纵 SmartRF Studio、似乎当前不支持(或未提供)779-787Mhz 设置。 我们在使用 Continuous TX 时未看到频谱分析仪中显示任何内容。 是否有 779~787Mhz 的任何可用设置可用?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    尚未对 779 的–787MHz 频带进行表征(因此 SmartRF Studio 7 中未提供 PHY 设置)。 但是、您应该能够使用所选的 500kbps PHY 作为起点。

    除非有很大机会、否则我们无法提供表征设置、但您可以根据需要使用以下应用手册调整 PHY 设置:  SWRA682  (查找 CC13x0 和 CC13x2 系列的新 PHY 的设置) https://www.ti.com/lit/swra682

    我需要看看我是否可以复制你看到的内容,或者我是否可以得到一个基本的链接工作和回复星期四本周. 如果我看到同样的问题、我将研究如何开始使用。

    您使用的是 LAUNCHXL-CC1310 或定制硬件?

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否意味着如果客户喜欢使用 779~787Mhz、他们会自行承担风险?

    顺便说一下、我们同时尝试了定制硬件和  LAUNCHXL-CC1310。 结果是相同的。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是 — 在编写本文档时,没有计划为 CC1310 全面表征该频段。 但是、 用于 779MHz 的分压器在生产过程中经过测试。

    我将在本周查看这一主题、并使用我的调查结果回复此主题。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您看到的问题是、它 正在 传输、但在  932MHz  这是发射频率设置为 781MHz 时默认 500kbps 设置的频谱分析仪测量值(无其他更改):

    这是由于 500kbps PHY 需要覆盖、该 PHY 特定于 LO 分频器 5 设置 (779 –787MHz 需要分频器设置 6)-与 50kbps PHY 不同、50kbps PHY 最初只通过更改传输频率即可工作(不过,可能还需要进一步调整 PHY 设置、才能在 779 –787MHz 频带内实现最佳性能)。

    通常、通过设置 TX 频率、会自动选择正确的 LO 分频器设置、但通过设置该 PHY、便无法实现所需的覆盖。

    因此、对于–787MHz 为 779 的 TX、还必须将以下覆盖项从更改为:

    0x18000200

    收件人:

    0x18000100

    这会 将该覆盖的 LO 分频器设置从 5 更改为 6。

    您可以使用以下文章作为起点、在 SmartRF Studio 7 中为此添加自己的“永久“PHY 设置(否则,当使用 SmartRF Studio 7 在某些功能(例如 RX 和 TX) )之间切换时,设置会复位): https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1448869/cc1314r10-1-mbps-gfsk-configuration/5570307#5570307

    有关专门为此 PHY 实现此目的的一些附加信息:

    1.

    您可以在以下位置找到 CC1310 SmartRF Studio 7 PHY 设置:  ...\SmartRF Studio 7\config\xml\cc1350_prop_pg21

    默认 500kbps PHY 将被命名 setting_tc182.xml

    您可以将其复制/粘贴到同一位置(我已将其重命名 setting_tc181.xml )。

    差异  setting_tc181.xml :  

    在 CMD_PROP_RADIO_DIV_SETUP 部分中:

    • FrequencycenterFreqloDivider设置分别更改为 781,781 和 6(如果需要,当然也可以修改 PHY 名称/说明)。
    • 重要的是、您必须将引用更改为  override_synth_disable_bias_div5.xml 最终目的  override_synth_disable_bias_div6.xml

      

    在 CMD_FS部分:

    • frequency 设置更改为 781。

    2.

    指定 ……\SmartRF Studio 7\config\xml\cc1350_prop_PG21\overrives 复制/粘贴  override_synth_disable_bias_div5.xml (重命名为  override_synth_disable_bias_div6.xml ) 并更改行:

      <Element32b type="ELEMENT" comment="Synth: Set divider bias to disabled (specific for loDivider=5)">0x18000200</Element32b>

    收件人:

      <Element32b type="ELEMENT" comment="Synth: Set divider bias to disabled (specific for loDivider=6)">0x18000100</Element32b>

    3.

    您还需要更新 categories.xml 如我链接到的线程中所述(这是 SmartRF Studio 7 用于读取要列出的 PHY 以及要在其中列出它们的部分)。  

    4.

    为方便起见,我使用的文件可以在这里下载(所以你可以只是粘贴到正确的文件夹): /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/156/smartrf_5F00_studio_5F00_cc1310_5F00_tc181.zip

    以下是 TX 中 PHY 的屏幕抓图:

    注意、这尚未经过广泛测试、并且我尚未确认链接;您需要自己进行此操作、还可能使用 SWRA682 进一步优化设置(如前所述)。

    此致、
    Zack