This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:频率偏移与 RX 滤波器 BW 设置间的关系

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1525149/cc1352p-frequency-offset-vs-rx-filter-bw-setting

器件型号:CC1352P

工具/软件:

您好:

我们目前正在评估基于 CC1352P 的平台。

在估算所需的接收器带宽时、我们可以看到、一旦发送器和接收器之间的频率偏移高于大致值、接收器就不会接收任何数据包 20kHz 。 将 RX BW 增加到高于 77.7KHz 似乎没有任何区别。

这些测试是使用 Smart RF Studio 和两个 LAUNCHXL-C1352P-2 执行的。 从“ 50Kbps、25KHz、2-GFSK、100KHz RX 带宽“  915MHz 上的性能曲线、我们修改了数据速率 ( 19.2Kbps )、偏差 ( 12.5kHz )、RX 滤波器 BW ( 77.7KHz )。 频率偏移已  手动引入、已通过连续 Tx 未调制信号进行验证、并已通过频谱分析仪进行验证。

您能帮助我们了解一下是否遗漏了一些内容吗? 考虑到我们需要使用此特定配置文件、因为它与其他产品兼容。

非常感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    需要考虑以下几点:

    • 如果您在 SmartRF Studio 7 中将数据速率、偏差和 RXBW 设置修改为默认 PHY 设置、则可能需要相应地重新调整其他 PHY 参数。 详述了此操作  SWRA682  (查找 CC13x0 和 CC13x2 系列的新 PHY 的设置) https://www.ti.com/lit/swra682
    • 调制指数非常高 (1.3)。 理想情况下、调制指数应保持在 0.5-1 范围内、以获得出色性能。
    • 为了增加频率偏移容差、调制解调器最终将达到硬限制、进一步增加 RXBW 将不会提高性能。

      此时、您需要启用和调整 FB2NCO 特性 (第 13.1 节  SWRA682 的方框图)。 我们尚未在应用手册中进一步说明如何调整此参数、但这在很大程度上取决于所使用的偏差设置。 幸运的是、12.5kHz 偏差设置也用于使用 FB2NCO 特性的“Wi-SUN 模式#1a“ PHY 设置。

      以下覆盖项启用 FB2NCO 功能(该值适用于 12.5kHz 偏差设置):  HW_REG_OVERRIDE(0x5320,0x3A07)

      您可以将该覆盖添加到 PHY 设置中并测试初始频率偏移容差性能;可能需要使用 SWRA682 进一步调优、因为该特定的 FB2NCO 设置针对“Wi-SUN 模式#1a“ PHY 进行了调优、并且仅使用该 PHY 进行了测试。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zack、

    我是 Abel R.的同事。

    我们遵循您的建议并注意到绩效有所改善。  
    启用覆盖  HW_REG_OVERRIDE (0x5320、0x3A07) 后、我们在 TX 和 RX 之间的频率偏移高达 44.4kHz 时获得了良好的通信。 其他条件保持不变、即配置文件“50kbps、25KHz、2-GFSK、100kHz RX 带宽“、  RX 滤波器 BW = 77.7kHz、数据速率= 19.2kbps、偏差= 12.5KHz。

    感谢您的支持、
    此致

    Giorgia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Giorgia、

    很高兴听到这个消息!

    此致、

    Zack