Other Parts Discussed in Thread: CC1352P
工具/软件:
您好:
我们目前正在评估基于 CC1352P 的平台。
在估算所需的接收器带宽时、我们可以看到、一旦发送器和接收器之间的频率偏移高于大致值、接收器就不会接收任何数据包 20kHz 。 将 RX BW 增加到高于 77.7KHz 似乎没有任何区别。
这些测试是使用 Smart RF Studio 和两个 LAUNCHXL-C1352P-2 执行的。 从“ 50Kbps、25KHz、2-GFSK、100KHz RX 带宽“ 915MHz 上的性能曲线、我们修改了数据速率 ( 19.2Kbps )、偏差 ( 12.5kHz )、RX 滤波器 BW ( 77.7KHz )。 频率偏移已 手动引入、已通过连续 Tx 未调制信号进行验证、并已通过频谱分析仪进行验证。
您能帮助我们了解一下是否遗漏了一些内容吗? 考虑到我们需要使用此特定配置文件、因为它与其他产品兼容。
非常感谢您的支持。