Other Parts Discussed in Thread: CC1352R
工具/软件:
您好、
我正在 使用 PHY ID 132 配置 CC1352R。 此 ID 提供了以下 规格:
数据速率:200kbps
通道 0 FEQ:902.4MHz
频道数:64
信道间隔:400kHz。
考虑到他们、我有两个问题:
-使用此 PHY ID 的每个通道的 6 dB 带宽是多少? 我在文档中找不到此信息。
-是否可以更改任何配置以增加信道间隔并实现每个信道大于 500kHz 的带宽? 我愿意牺牲通道数量、但无法更改通道 0 的数据速率或频率。
谢谢